This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCComposer 7.1 和GUI Composer V1应用程序...

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581522/ccs-ccsv7-1-and-gui-composer-v1-applications

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在将6.2 中的所有内容迁移到7.1 ,因为需要一台新的笔记本电脑...  到目前为止,所有的事情都已经顺利转移,我对“分配的代码大小”有一些更改,但这是因为从15.2 .3.LTS转移到16.9 .2.LTS (我已经安装了15.2 .3.LTS作为测试,并获得了与新的6.2 相同的代码大小,因此编译器可能是切片器)。

最后一个问题是关于GUI Composer,更具体地说,是在6.2 中开发的GUI Composer V1应用程序。

现在,我知道7.2 不支持v1应用程序的图形编辑,但wiki页面显示以下内容:

"CCS 7.x仅支持运行GCv1创建的应用程序。 GC Designer在CCS7.x中不再受支持 要在CCS7.x中运行GCv1应用程序,需要从CCS应用程序中心安装GCv1运行时。”

好的,我已经从App Center安装了GCv1 Runtime (我想!),问题是... 我应该将GUI v1应用程序文件(如app.js等)放在哪里?  例如,在标准运行时中,您可以将应用程序放置在c:\ti\guicomposer\webapps中,而在6.2 中进行设计时,您可以将应用程序放置在[TI_workspace]/.GUIComposerWS中。

我不太确定在7.2 的哪个位置放置v1应用程序文件-有人能帮你吗?

谢谢!

Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我已经很生气了(感谢Martins在另一个帖子上的报道)。

    通过CCS7 App Center安装时,GUI v1运行时位置的位置存在根本差异。

    在CCSv6中,它安装在c:\ti\guicomposer中,所有应用程序都必须解压到c:\ti\guicomposers\webapps中,然后从那里运行。
    在CCSv7中,应用程序中心在c:\ti\ccsv7文件夹中创建一个webapps文件夹,需要将应用程序解压到此处。

    此时,GUI应用程序将显示在“View-GUI Composer-Applications v1”子菜单中。 单击GUI应用程序将在CCS中加载v1运行时,应用程序将开始运行。 我尚未针对操作代码测试此运行,但至少GUI应用程序从CCSv7中加载。