This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM6437:CCStudio 3.3 和Spectrum Digital TMS320DM6437 EVM的问题

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320DM6437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580754/ccs-tms320dm6437-problem-with-ccstudio-3-3-and-spectrum-digital-tms320dm6437-evm

部件号:TMS320DM6437
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

 

您好,

我在尝试使CCStudio 3.3 与频谱数字TMS320DM6437 EVM板配合使用时遇到了问题。

我执行以下操作:

  1. 在Windows XP下,从附带的CD安装CCStudio 3.3。 桌面上将显示两个快捷方式:CCStudio 3.3Setup CCStudio 3.3。
  2. 当我在gеt菜单上选择DM6437 EVM驱动程序和目标内容时,我会显示错误消息“读取设置初始化文件时出错”(我在另一台PC上尝试,但收到相同的消息)。
    因此,我使用C:\CCStudio_v 3.3 作为安装目录,从CD运行\SpectrumDigital\evmdm6437\target_content\setup_evmdm6437_v2.exe。6437。
  3. 我将随附的mini-USB电缆和电源连接到主板,并从CD安装驱动程序。 Spectrum Digital TMS320C64Plus Target出现在设备管理器中。
  4. 我从桌面运行CCStudio v 3.3 并选择DM6437 EVM

    然后单击Save & Quit (保存并退出)。
  5. CCStudio打开并崩溃,并显示错误消息“Cannot load DSP device driver "C:\CCStudio_v Dps\drivers\sdgoicepick_dsk64p.dvr"(无法加载3.3 设备驱动程序"C:\CCStudio_v Dv Drivers\sdgoicepick_dsk64p. Please run the Setup Program and select a different driver (请运行安装程序并选择其它驱动程序)”。          
    我在随附的CD和 http://www.spectrumdigital.com/上都找不到此驱动程序

如何将CCStudio v与3.3 TMS320DM6437 EVM板配合使用? 随附的手册没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否使用所需的管理权限安装和运行CCS (及相关驱动程序)?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KI,感谢您的回答。

    我正在干净的Windows XP版本上安装CCS。 只有一个用户帐户,并且具有管理员权限。 我在Windows XP下的另一台PC上尝试了相同的结果。

    我在谷歌搜索sdgoicepick_dsk64p.dvr,只找到一个主题 https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/99/t/28.6985万。 但没有答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请完全卸载您现有的3.3 安装及任何相关的驱动程序。 完成此操作后,请执行以下操作(全部位于管理权限下):

    1)下载并安装最新版本的3.3。 您可以从 以下网址下载:software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv3/CCS_3_3/exports/CCS_3.3.83.20_Platinum.zip

    2)从SD下载并安装最新的SD驱动程序: http://support.spectrumdigital.com/ccs33/

    查看以上内容是否适合您

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,KI,它很有效!

    对于面临相同问题的人:

    1.随Spectrum Digital TMS320DM6437 EMV板提供的CCStudio 3.3 版本不支持 来自http://support.spectrumdigital.com/ccs33 的驱动程序(setupCCSPPlatinum v3.033万.zip)。 我无法准确命名CCStudio版本,因为它不启动,但cc_app.exe文件版本是5.98 .0.219。

    CCStudio崩溃,并说“Code Composer不支持连接的目标。  设备驱动程序名称:“C:\CCStudio_DVR\drivers\sdgoicepick_bypass.dvr 3.3 ”。

    2. CCStudio v 3.3 .83.20 白金版(从 www.ti.com下载)只能与    来自http://support.spectrumdigital.com/ccs33的DM6437配置配合使用。 它不适用于随附的Spectrum Digital CD中的配置。 尽管此配置标记为版本2 (evmdm6437_v2.css)。

    CCStudio 崩溃,显示 “Unable to load C:\CCStudio_v3.3PLa\drivers\sdgoicepick_dsk64p.dvr”。