This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2591910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580900/ccs-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件: TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,当我通过连接到硬件调试我的项目时,我收到了以下消息。 我购买了带有控制器TMS320F2.8335万的开发套件(TMDSHVMTRPFCKIT)。 我使用TI XDS100v1 debug prob设置目标配置。 我已将(仿真软件包6.0 .407.3) 仿真软件包下载到计算机中。 我的计算机上下载了CCS v 6.2。 我不明白为什么会收到此消息,因为我拥有构建项目所需的一切。能否指导我如何将C++代码连接/下载到我的控制器? 非常感谢您的帮助。

连接到目标时出错:

(错误-1135 @ 0x0)

调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。

(仿真软件包6.0 .407.3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我经常得到这种情况,只需断开开发板的连接,重新连接即可正常解决问题。 同时检查连接是否松动。