This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS云错误:"无法启动TI云代理:无法启动TICloud Agent"

Guru**** 2546940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579438/ccs-ccs-cloud-error-could-not-launch-ti-cloud-agent-failed-to-start-ticloudagent

在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试使用CCS云将Project Zero下载到我的CC2650 LaunchPad,但收到以下错误消息:

“无法启动TI Cloud Agent:无法启动TICaleAgent”

错误窗口中显示了用于下载TI云代理的按钮,但我已经下载了TI云代理。

有人能帮我吗?

谢谢,

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:
    您使用的是什么浏览器以及浏览器的版本是什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我最初使用的是Chrome v56,但另一位成员建议使用Firefox,这对我很适用。 我仍然不知道为什么TI云代理不能与Chrome一起工作。

    此致,
    托尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在Chrome上试用过,没有遇到任何问题。 我有一个稍微更新的版本(V57),如果它有任何不同。 有时清除浏览器缓存会有所帮助。