This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:CCS Energia (示例09 -温度)帮助

Guru**** 2541610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580501/ccs-msp430f5529-ccs-energia-example-09---temperature-help

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我目前正在Code Composer Studio中工作,以便使用MSP430F5529 Launchpad获取热敏电阻读数。 现在,我用Energia示例(示例09)尝试用CCS获得与使用Energia软件相同的读数,但在构建代码时不断遇到障碍。 以下是我的错误:

Makefile:144:目标'EXAMPLE09_Temperature.Out '的配方失败

/Applications/Energia 4.app/Contents/Java/hardware/tools/MSP4S/bin/./lib/gcc/MSP4S/MSP4S/.3/././../../../../MSP4S/bin/ld 4.6 :无法打开链接程序脚本文件memory.x:没有此类文件或目录

gmake [1]:***[EXAMPLE09_Temperature.Out ]错误1

gmake [1]:由于错误,目标'econd-outputs'未重制。

gmake:***[All]错误2

Makefile:137:目标'All'的配方失败

我使用的代码与Energia软件用于测量温度的代码完全相同,我不确定如何超越这一点。 有人能帮帮我吗? 如果这是问题,我正在使用macOS Sierra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dylan,

    请提供一些其他详细信息:  

    您正在使用哪个版本的CCS和Energia?

    您是否只是在遇到此错误时将Energia草图导入到CCS中(使用CCS菜单Project->Import Energia sketch)并尝试构建它? 如果没有,您是否尝试过?