This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用XDS100调试配置,使用XDS510 USB在CSS 6.0 0或CCS 6.1 上调试配置2.8377万D

Guru**** 2545590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581184/ccs-debug-configuration-with-xds100-to-debug-configuration-with-xds510-usb-with-28377d-on-css-6-0-0-or-ccs-6-1-3

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我想从使用目标 配置为XDS100mini USB的评估板 继续工作,到使用2.8377万D或2.8335万上的XDS510 USB的普通卡工作。

我已经尝试并成功完成了,但我无法获得"通用方法"来管理它。

我的代码有效,并且在评估卡上易于调试。

我的工作如下:

-使用以下参数创建新的目标配置:TMS320F2.8377万D,XDS510 USB

-继续进行"连接测试"以确保USB连接正常工作=>连接成功。

我复制了我的调试配置,并将目标配置更改为指向 我刚刚创建的配置。

-启动"debug"

-连接到CPU1

-我尝试"加载程序"

==>结果:“程序验证在地址0x....处失败。”

我知道这与我的.out无关,因为它工作正常。

您能提供一种从一个USB仿真器转换到另一个USB仿真器的方法吗?

谢谢!

此致,

pa Nicoletti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的程序听起来应该正常工作。  

    如果您执行以下操作将会发生什么情况:
    -打开“Target Configuration”(目标配置)视图
    -找到您的新目标配置文件, 右键单击它并"启动所选配置"
    -连接至CPU并加载程序

    您应该能够对两个目标配置文件(一个使用XDS100,另一个使用XDS510)执行相同的过程,并查看发生差异的位置。

    错误消息中提到的地址映射到代码中的什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    我表演的时候你很想... 我收到以下消息:

    C28xx_CPU1:凝胶输出:

    内存映射初始化完成

    C28xx_CPU1:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的内存区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或内存映射。

    C28xx_CPU1:文件加载器:地址0x0.082万AC处的数据验证失败请验证目标内存和内存映射。

    C28xx_CPU1:GEL:文件:x:\6_RT\ePPH\Code\Protection\ePPH_Start_ePWM_Ctrl\CPU1 _flash\ePPH_Start_ePWM_Ctrl.out:发生数据验证错误,文件加载失败。

    .... ? 不可能是真的,因为内存映射与其他仿真器完美配合... 我已经遇到了这个问题,通过下载最新的CCS来解决这个问题。 是否是带有XDS510的6.0 0不支持2.8337万D的内存大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是自定义板,对吗?

    使用相同的主板和.out文件,您是否认为连接到CPU和加载程序的过程适用于XDS100仿真器,但不适用于XDS510? 或者两个仿真器是否用于不同的主板?

    您使用的是哪种版本的CCS,两种仿真器是否相同?

    另请在 此处和 此处查看这些关于 类似错误的类似帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我有一个带XDS510USB的定制板和一个带XDS100的评估板。
    我已经能够在两个主板上运行代码了。
    我以为目标配置或调试配置出现了问题。
    我阅读了2个帖子,他们确认了我的想法:我需要更新我的CCS。

    谢谢你。