This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在脚本控制台中自动加载脚本?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580957/ccs-how-to-automate-loading-of-script-in-scripting-console

工具/软件:Code Composer Studio

我创建了一个脚本,用于从另一个应用程序自动打开CCS进行调试。 但是,我遇到了如何在 脚本控制台中自动加载脚本的问题。

将载入脚本控制台中的脚本包含一个函数"dump()",用于 在调试器停止时自动从符号转储二进制数据。

 CCS中是否有任何可用的API来自动在脚本控制台中加载脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JES:

    脚本控制台命令"loadJSFile"有两个参数。 第一个参数是必需的(要加载的脚本),第二个参数是可选的。 如果设置为true,则为布尔值,将在下次打开脚本控制台时自动加载文件

    js:>帮助loadJSFile.

    说明:在目录中加载JavaScript文件或所有JavaScript文件。 示例:loadJSFile c:\myDirectory\myJavaScript.js

    语法:loadJSFile(file,store)

    参数:

     文件- JavaScript文件或目录。

     Store -[optional] true,将文件存储到首选项,脚本将在下次打开视图时自动重新加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    是否可以从我的脚本调用loadJSFile函数,以便我不需要在脚本控制台中调用此函数?

    此致,
    杰西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所需的自动化流程是什么,具体是什么? 您是否有从命令行运行 的DSS脚本,该脚本将启动CCS GUI? 然后,您希望同一个脚本在脚本控制台中加载另一个DSS js文件?