This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 突出显示颜色设置

Guru**** 2546920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581146/highlight-color-setting

尊敬的所有TI工程师:

当我双击变量/常量等时,文本会以某种背景颜色突出显示。  

您知道我可以在哪里设置此背景吗?

非常感谢。

此致,

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry,

    这通常由操作系统定义,但在CCSv7中,我看到了一个覆盖“系统默认值”的选项。 您可以选中以下选项,通过菜单窗口→首选项访问?

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的德苏扎:

    感谢您的快速响应。 但是,我之前的描述 可能不准确。

    当我双击文本时,背景颜色会发生变化,可以按照您提到的内容配置此颜色。

    等待一两秒钟后,文件中其他位置的确切措辞将突出显示,我不确定如何配置此背景颜色。

    我想知道您是否会找到方法,因为这种背景颜色与我在Linux vi中习惯使用的颜色主题不匹配。

    很抱歉我之前的描述不清楚。

    非常感谢。

    此致,

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry,

    感谢您的澄清。 我仍在尝试查找此配置的设置位置。 我怀疑它可能是CCS使用的默认主题的一部分,但我必须确认这一点。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Barry:

    转至“首选项”->“常规”->“注释”中的C/C++实例,并将文本更改为突出显示以外的内容(即 "框",虚线框或等)。 您也可以更改框颜色。

    更新:实际上,转到  “首选项”->“常规”->“编辑器”->“文本编辑器”->“注释”  

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,将C/C++ Write实例更改为突出显示以外的其他值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barry,

    我可以证实斯蒂芬的话。

    谢谢你斯蒂芬!

    谢谢,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Stephen和Rafael:

    感谢大家的帮助。 我现在可以更改颜色了。

    此致,

    Barry