This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5515EZDSP:在Ubuntu 16.04 上,CCS 7.1 安装在没有GUI的情况下挂起,任何地方都没有文档

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581282/ccs-tmdx5515ezdsp-ccs-7-1-installation-hangs-without-gui-on-ubuntu-16-04-no-documentation-anywhere

部件号:TMDX5515EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/嵌入式产品开发工具/Code Composer Studio/CS Desktop IDE/其他问题/

我已经下载了CCS 7.1 的Web安装程序并解压了.bin文件,但是当我尝试从终端运行它时,什么也没有发生-没有GUI出现,没有错误消息或其他文本,什么也没有。 无论我是使用"sudo"或"sudo -E"以root身份运行,还是以普通用户身份运行,都没有关系。

我通过代理访问Internet,该代理由在本地计算机上运行的cntlm管理。 因此,代理只是“http://localhost:4321" ”(cntlm管理身份验证)。 这将在环境变量"http_proxy","HTTP_proxy","https_proxy"和"HTTPS_proxy"中导出为root和user。

我尝试检查wiki,但没有CCS 7.1 的部分! 我尝试安装为CCS 6列出的相关性,包括libgcrypt11,但它仍然拒绝安装。

在strace下运行它会显示大量活动,但最终只有以下消息会反复重复:

futex (0x18f1250,FUTEX_WAKE_PRIVATE,1)= 0
读取(9,0x588c94.8409万6) =-1 EAGAIN (资源暂时不可用)
选择(0,NULL,NULL,NULL,{0, 19.9万})= 0 (超时)
写入(4,"\0",1) = 1
futex (0x1b2d204,FUTEX_WAY_PRIVATE,47,NULL)= 0
futex (0x18f1250,FUTEX_WAKE_PRIVATE,1)= 0
读取(9,0x588c94.8409万6) =-1 EAGAIN (资源暂时不可用)
选择(0,NULL,NULL,NULL,{0, 20万)= 0 (超时)
写入(4,"\0",1) = 1
futex (0x18f1250,FUTEX_WAKE_PRIVATE,1)= 1
futex (0x1b2d200,FUTEX_WAKE_PRIVATE,1)= 1
futex (0x1b2d204,FUTEX_WAIT_PRIVATE,49,NULL)=-1 EAGAIN (资源暂时不可用)
futex (0x18fake,0x949x_PRIVATE,FTE9,FTEX490_PRIVATE =
0、FADE (0x8498094950_PRIVATE) =-1 EAGAIN (资源暂时不可用)

这是在Ubuntu 16.04 AMD64下。Java版本提供:

OpenJDK版本"OpenJDK 1.8 0.0_121"
OpenJDK运行时环境(Build 1.8 .1.16 .04.2 -B13)
OpenJDK 64位服务器VM (Build 25.121 -B13,混合模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否从/tmp文件夹附加bitrock.inst*.log文件?

    谢谢!

    丹麦语