This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8069万M:演示代码中的编译错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581028/ccs-launchxl-f28069m-compile-errors-in-demo-code

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试编译中提供的代码

e:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f2806x\V130\F2806x_examples\ADC_temp_sensor</s>2806

我收到以下错误

说明   资源   路径   位置   类型
链接时遇到错误;“Example_2806xLaunchPad.out”不是链接时遇到错误;“Example_2806xLaunchPad.out”不   是Example_2806xLaunchPad          C/C++问题
gmake:***[Example_2806xLaunchPad.Out ]错误1   Example_2806xLaunchPad          C/C++问题
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。    Example_2806xLaunchPad          C/C++问题

CCS中的"资源管理器"似乎一团糟。 它无法找到任何内容。

我必须手动导航到上述目录才能加载上述演示。 顺便说一下,为什么它被称为V130?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinath,

    您使用的是什么版本的CCS?

    我刚刚导入了您提到的示例,并且能够毫无问题地构建它。  我没有看到实际的构建错误。  如果您打开控制台视图,则除了链接消息时遇到的一般错误之外,还会出现错误。

    V130是指示例的版本。 以前版本的controlSUITE V130已相当旧。  在我的controlSUITE安装中,我有以下版本。  

    在较新版本的CCS中,controlSUITE不会显示在资源管理器中。  它将显示在支持较旧软件包的Resource Explorer Classic中。  但是,它需要知道安装了这些包,并且不会自动检测E:\中的包

    较新的C2000Ware会显示在资源管理器中。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    我正在使用CCS v7。
    我尝试在中编译代码
    e:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f2806x\v151\F2806X_Examples\ADC_temp_SENSOR</s>2806
    (使用最新版本的程序)

    我在控制台中收到以下错误
    发生生成生成文件错误。
    目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
    构建已停止..

    如何安装这些丢失的产品?

    此致
    Srinath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinath,

    尝试删除对XDAIS的引用。

    打开项目的属性。  在左侧的树中选择“常规”,然后在右侧选择“产品”或“RTSC”选项卡。  取消选中XDAIS旁边的框。

    此致,

    John