This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:TI Diskspace Monitor插件泛洪Windows安全日志

Guru**** 2541590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580739/ccs-ccstudio-ti-diskspace-monitor-plugin-floods-windows-security-logs

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我遇到以下问题,即eclipse插件 com.ti.util.diskspacemonitor每秒执行 一次cmd.exe /C "dir /-c C:"

这将导致Windows中的安全日志泛滥(随着时间的推移出现系统性能问题):

系统
提供商
[名称] Microsoft-Windows-Security-Auditing
[ GUID] {5484.9625万-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}5478}</s>4994 0328
事件ID 4688
版本 1.
级别 0
任务 1.3312万.
操作码 0
关键字 0x8020万00000000</s>0万
创建的时间
[系统时间] 2017-03-13T10:11:08.5.128518亿Z
EventRecordID 4712.7395万
关联
执行
[进程ID] 4.
[螺纹ID] 48.
信道 安全性
计算机 xxx
安全性
EventData
SubjectUserSid xxx

SubjectUserName xxx

SubjectDomainName xxx
SubjectLogonId 0xc5b7f
NewProcessId 0x23c0
NewProcessName C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe
TokenElevationType %%1937
进程ID 0x2688
命令行 cmd.exe /C "dir /-c C:"
系统
提供商
[名称] Microsoft-Windows-Security-Auditing
[ GUID] {5484.9625万-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}5478}</s>4994 0328
事件ID 4688
版本 1.
级别 0
任务 1.3312万.
操作码 0
关键字 0x8020万00000000</s>0万
创建的时间
[系统时间] 2017-03-13T10:11:08.5.538559亿Z
EventRecordID 4712.7396万
关联
执行
[进程ID] 4.
[螺纹ID] 48.
信道 安全性
计算机 xxx
安全性
EventData
SubjectUserSid xxx
SubjectUserName xxx
SubjectDomainName xxx
SubjectLogonId 0x3e7.
NewProcessId 0x20d0
NewProcessName C:\Windows\System32\conhost.exe
TokenElevationType %%1937
进程ID 0x540
命令行 ??\C:\Windows\system32\conhost.exe "259839163-1470590863-2122943617901435591862992449365756930-1147524280-55070625"</s>14.70590863亿 212294361790143559186299244936575693011.4752428亿55070625
是否可以从CCS停用“Diskspace Monitor”?
附注:在6.2 和CCS7上可以看到此行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是一个已知问题,报告的错误号为DVT-1834。 几分钟后,请在下面我签名的链接SDOWP中查看其描述(其中还包含说明)。

    我将继续关注这一问题的进展情况。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    我找不到DVT-1834是SDOWP。 (只找到三个DVT-xxxx条目)。

    此致,
    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel,

    抱歉,我忘记单击一个选项以将其公开。 现已提供。

    此致,
    拉斐尔