This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCCStudio:在哪个TI C/C++编译器及更高版本中,它将支持带变量参数列表的宏函数?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580960/compiler-ccstudio-in-which-ti-c-c-compiler-and-onwards-it-will-support-macro-function-with-variable-argument-list

部件号:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

 我正在使用CCS版本:5.5 .0.0.0077万 ,使用编译器编译项目:(-mv6600 --abi=eabi -g --include_path="C:\apps/ccsv5/ccsv5/tools/compiler/C6000_CCS.4/include" 7.4 --...)

 但是,此编译器似乎不支持使用变量参数列表定义宏函数,例如,

#define log_vIP(format,...) \

执行\

{\

 //源代码

}\

同时(0)

 它将报告错误:

第187行:错误#41:需要一个标识符

但是,如果我将宏函数更改如下(通过删除...),编译成功!

#define log_vip (格式)\

执行\

{\

 //源代码

}\

同时(0)

我的问题:TI C/C++ C6000编译器是否支持定义带有变量参数列表的宏函数?

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于7.4 16,它可以工作,但它也应该与7.4 4一起工作

    尝试启用GCC扩展(--gcc选项,"settings->language options",请参见编译器手册),或在“TI C/C++编译器”论坛上重新发布问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将主题移至“TI C/C++编译器”论坛。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AppleCat 说:
    我的问题:TI C/C++ C6000编译器是否支持定义带有变量参数列表的宏函数?[/QUOT]

    7.4 .x编译器支持它,但您必须使用switch-gcc。  有关此扩展以及其它GCC扩展的详细信息,请参阅Wiki文章 GCC Extensions in TI Compilers

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢George;您的评论是正确的。
    在C6000编译器->高级选项->语言选项中切换--gcc后,编译成功了!