This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:无法对Hercules开发套件进行编程

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581245/rm48l952-cannot-program-my-hercules-development-kit

部件号:RM48L952

您好,

以前我使用过CCS 5.5 和6.1 ,可以对我的Hercules安全MCU开发套件进行编程。 现在我在一台新PC上安装了CCS7,但现在它甚至无法找到板载XDS100 JTAG的驱动程序。

我尝试安装CCS7,但没有找到驱动程序,我尝试卸载它,然后以管理员模式安装,但发生了同样的情况。

每当我尝试使用CCS连接到主板时,它就会停止,当我尝试使用common/uscif中的xds100serial.exe时,我收到一条消息,告诉我没有XDS100连接到PC。 我知道主板上没有这个问题,因为我可以在其他PC上找到这个问题,甚至我还对演示应用程序进行了编程。

当我进入设备管理器时,我看到了这一点

我尝试卸载并重新连接主板几次,以查看它是否找到驱动程序,但没有任何反应。

我访问了CCS_base/emulation/drivers/FTDI_drivers并尝试安装DPInst64.exe,但它告诉我没有任何安装内容。 我很自然地打开了命令提示符,导航到了我原来的位置,并尝试运行install.bat (通常作为管理员),但这是我收到的消息。

INFO:选项设置:将日志信息转储到控制台。
INFO:当前工作目录:'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\drivers\FTDI_
drivers'
信息:在路径'C:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation \drivers\FTDI_drivers\FTDI_drivers\FTDI\DRIVERS\drv'上运行2.0

信息:未提供有效的'dpset.xml文件。8.30
INFO:安装选项集:在安静模式下运行。 抑制向导和操作系统弹出
窗口。
INFO:安装选项集:安装所有驱动程序包或不安装。
信息:找到的驱动程序包:'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation \drivers\FTDI_drive RS\FTDI_drive 2.08
RS\DRS.30\drv\ftdibus.inf'。
信息:找到的驱动程序包:'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation \drivers\FTDI_drive RS\FTDI_drive 2.08
RS\DRS.30\drv\ftdiport.inf'。
INFO:预安装'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\drivers\FTDI_drivers\FTDI. 2.08
30\drv\ftdibus.inf'...
INFO:ENTER:DriverPackagePreinstallW
INFO:Driver package is already preinstalled 'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\d 2.08
rivers\FTDI_drivers\FTDI.30\drv\ftdibus.inf'。
成功:c:\ti\ccsv7\css_base\emulation \drivers\FTDI_drivers\INF.30\drv\ftdibus。
已预装2.08。
INFO:RETURN:DriverPackagePreinstallW (0xB7)
INFO:ENTER:DriverPackageGetPathW
INFO:RETURN:DriverPackageGetPathW (0x0)
INFO:preinstalling 'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation \drivers\FTDI_drivers\FTDI_drivers\Windows 2.08。
30\drv\ftdiport.inf'...
INFO:ENTER:DriverPackagePreinstallW
INFO:Driver package is already preinstalled 'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\d 2.08
rivers\FTDI_drivers\FTDI.30\drv\ftdiport.inf'。
成功:C:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\drivers\FTDI_drivers\FTDI_drivers\Drv\ftdiport 2.08
.INF已预安装。
INFO:RETURN:DriverPackagePreinstallW (0xB7)
INFO:ENTER:DriverPackageGetPathW
INFO:RETURN:DriverPackageGetPathW (0x0)
INFO:ENTER:DriverPackageInstallW
INFO:正在安装INF文件'c:\ti\ccsv7\css_base\emulation\drivers\FTDI_drivers
\Plug and Play 2.08 .30\drv\ftdibus.inf'。
信息:正在查找模型部分[FtdiHw.NTamd64]...
INFO:
在计算机上的INF "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRe pository\ftdibus.inf_amd64_neutral_0a3c2df775f027fe\ftdibus.inf"中未找到匹配的设备。

INFO:未安装驱动程序。 未找到与
'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ftdibus.inf_amd64_neutral_0a3c2
df775f027fe\ftdibus.inf'中包含的驱动程序匹配的设备。
INFO:Return:DriverPackageInstallW (0xE0.002万B)
INFO:No matching device was found for 'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\drivers 2.08
\FTDI_drivers\FTDI.30\drv\ftdibus.inf'。 驱动程序将在插入时安装
。
INFO:ENTER:DriverPackageInstallW
INFO:正在安装INF文件'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\drivers\FTDI_drivers
\Plug 2.08 and play)。ftdiport.inf'
信息:正在查找模型部分[FtdiHw.NTamd64]...
INFO:
在Machin
E.上的INF "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRe pository\ftdiport.inf_amd64_neutral_17.4995万d0b71bf25\ftdiport.inf"中找不到匹配的设备
INFO:未安装驱动程序。 未找到与
'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ftdiport.inf_amd64_neutral_17.4995万
d0b71bf25\ftdiport.inf'中包含的驱动程序匹配的设备。
INFO:Return:DriverPackageInstallW (0xE0.002万B)
INFO:No matching device was found for 'c:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\drivers 2.08
\FTDI_drivers\FTDI.30\drv\ftdiport.inf'。 插入后将安装驱动程序

INFO:返回时显示代码0x200 

我需要能够对我的套件进行编程,但我只是无法...我甚至无法找到正确的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至CCS论坛-因为这是XDS100驱动程序的问题