This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:在MSP432的CCS 7中生成"ProjName".bin文件

Guru**** 2541610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580825/ccs-msp432p401r-generating-projname-bin-files-in-ccs-7-for-the-msp432

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具和软件/帮助查找工具和软件/开发工具/特定设备/

我从CCS 5.x和TM4C环境到CCS 7和MSP432。

在CCS 5.x环境中,通过在“生成后步骤”对话框中指定以下内容来生成*.bin文件。

"${cce_install_root}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin""${BuildArtifactFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_tool_root}/bin/armofd""${CG_tool_root}/bin/armhex"

有人能为MSP432在CCS 7中生成“ProjName”.bin文件的正确方式提供指导吗?

TI是否满足了PC可执行文件的需求,该文件可以通过默认/引导串行端口对MSP432进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott McFarland 说:
    是否可以提供有关在MSP432的CCS 7中生成"ProjName".bin文件的正确方法的指导?[/QUOT]

    相同的构建后命令将在MSP432的CCSv7中工作。 您可以转到“项目属性”->“生成”->“步骤”选项卡,然后在“生成后步骤”下输入命令。 如果您在生成bin文件时遇到任何问题,请告知我们。

    Scott McFarland 说:
    TI是否满足了PC可执行文件的需求,该文件可以通过默认/启动串行端口对MSP432进行编程?[/QUOT]

    请您将此问题发布到MSP设备论坛,那里的专家应该能够最好地回答此问题。