This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5419A:代码编写器工作室v7资源管理器似乎挂起

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580770/ccs-msp430f5419a-code-composer-studio-v7-resource-explorer-seems-to-be-hanging

部件号:MSP430F5419A

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在代码编辑器工作室v7资源资源管理器中下载并安装了几个程序包后,资源管理器会显示一个弹出窗口,提示“正在导入,正在准备下载,以及一个进度条,即使在很长时间后仍保留在0 % 中。 如果我关闭资源资源管理器选项卡并重新打开它,则会再次显示相同的弹出窗口。 有人看到过这个问题吗?

感谢您的帮助,

新浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新浪,

    您是否发现即使在重新启动CCS之后仍会继续发生这种情况?  您正在使用哪个版本的CCSv7 - 7.0 0.0或7.1 .0?  

    是否可以尝试删除C:\Users\<userid>\ti中找到的tirex-localserver文件夹(如果使用CCS 7.1 ,则为tirex-localserver-CCS.0文件夹)并重新启动3.0 以查看是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarti,

    是的,即使在重新启动CCS之后也会发生这种情况。 我使用的是7.1 .0.0.0014万 版。 但是,这个问题似乎是随机发生的,因为它今天并没有发生。 下次出现此问题时,我将尝试删除tirrex-localserver文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新浪,

    感谢您的更新。 由于问题不再发生,我将关闭此线程。 如果您再次遇到该问题,但删除tirrex-localserver文件夹不起作用,请随时重新发布。