请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
CCS版本:6.2 .0.0.005万
我的编译器/项目配置有一个非常奇怪的问题。
我在C++中开发我的应用程序,并且在我的项目中添加了一些第三方库(其中一个也是TivaWare驱动程序库...) 生成应用程序时,我会看到以下编译器命令:
'building file:../driver/lwIP/src/netif/slip.c' invoking:ARM Compiler'"C :/ti/Ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-arm_line.4.lts/bin/armm4" 15.12 -mv7lan--code_state=16 --flout_support=fpv4spd/compiler/sm/path=-wip_path/ip_path/ip_users/fws/ip-fwip_path=-fws/ip_path/ip-fwip_users/ip-fwip_path=-fwip-fws/ip-fws/ip-fws/ip-path/ip-fws/ip_users/ip-fwfwfw_users/ip-fws/ip-fws/ip-path/path=/ip-fwfws/ip-fwfw_users/ip-fw_users/ip-fwfwip-fwip-fw_users/path/ip-fwip-fw 15.12 2.1 3.156 diag_wrap=off --abi=eabi --preproc_with _compile --preproc_dependence="driver/lwIP/src/netif/slipif.d"--obj_directory="driver/lwip/src/netif""../driver_lip/spip-fccti_scip/ip-ft/fccip-ft/ip-ft/fccip-ft/ip-ft/fccip-fccip-ft/ip-ft/ip-ft/ip-fccip-ft/ip-fccip-ft/ip/ip-fccip-ft/ip-fccip/ip-fccip-ft/ip-ft/ip-ft/ip-fccip/ip/ip-ft/ip-ft/ip-fccip-fccip/ip-ft/ip-ft/ip-fccip-ft/ip/ip-fccip-ft/ip-ft/ip-fccip/ip- 2.1 3.156 15.12 15.12 include_path="C:/ti/TivaWare_C_Serie-TCMT.CD" 2.1 -g --c+03 --gcc --define=CCS="CCS"--define=system_clock_frequence=1.2亿 --define=part_TM4C1294NCPDT --define=target_is_tm4C129_RA2 --diag_aver=1.2亿 --defendor=part_tvide_ad_diag_ad_averlib_ad_averlib_adc/proc=proc_diag_averwarie_lib_proc_proc=proc_lib_lib_lib_proc_diag_pre-refliverabiag_abie.diag_proc_abie.diag_proc_diare=-reflish_abiare-reflish_ad_adc/proc_diag_abiare_proc_diag_proc_diag_proc 3.156 2.1 3.156 2.1 3.156
您会看到,编译"adc.c"时添加了两个附加的包含路径,而第一个路径中缺少这些路径... 项目属性下的include路径配置如下所示:
"${CG_TOOL_ROOT}/INCLUDE " "${PROJECT_ROOT }/DRIVER/lwIP" ${PROJECT_ROOT}/DRIVER/lwIP/PORT/TEK-tm4c129/INCLUE" "${PROJECT_ROOT}/lwIP/ROOTAC_ROOT/$ }"${PROGRAPH_ROWIP/RTOS_ROWTO/$}" 2.1 3.156 产品
有人能帮我解决这个问题吗?
此致,
Norbert