This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:CCSv7入门和CCS应用中心不工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580387/ccs-tms320f2812-ccsv7-getting-started-and-ccs-app-center-not-working

部件号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

大约一周前,我在一台Windows 7 (32位)计算机上安装了CCSv7,最初工作的一些功能不再工作。

1)如果单击“查看”->“CCS应用程序中心”,将打开一个不带标题的空白窗口(“窗口”选项卡上只显示X)

2)如果我单击“查看->入门”,将打开一个空白窗口,并出现以下错误:

发生内部错误。
无法初始化类com.teamdev.jxbrowser.chromium.BrowserContext


欢迎提出任何建议。

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:由于某种原因,CCS App Center和Getting Started现在都正常工作。 我创建了一个新的工作区,他们在这个新的工作区工作。 但后来我又回到了原来的工作区(两个工作区都不工作),现在他们都在那里工作。 所以我不能解释到底发生了什么。 如果我再失去这些信息,我会再次发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新,很高兴听到一切都恢复正常。 目前,我也无法解释故障原因,但如果问题再次出现,我会再次发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很奇怪。 我们使用Jxbrowser (铬)实现这两种功能。 我们似乎无法启动浏览器。 不知道为什么会发生这种情况。