This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS510USB镀锌

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581020/ccs-xds510usb-galvanic

工具/软件:Code Composer Studio

我最近购买了SD-XDS510 USB仿真器,我正在尝试连接OMAPL137,DSPC6747 ...尽管按照XDS的TRM

"XDS510 USB Galvanic JTAG仿真器具有以下功能:支持德州仪器(TI)的数字信号处理器(C2xxx,c54xx,C55xx,C67xx,C64xx,TMS470, 具有JTAG接口(IEEE 1149.1 )"的OMAP

XDS510是否支持 DSP C6747和/或OMAPL137? 如果是,请指导我 使用3.0 或更高版本进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Spectrum Digital网站列出了以下受支持项:

    支持带JTAG接口的德州仪器(TI)数字信号处理器和微控制器:
    F24xx
    c54xx
    C67xx
    C62xx
    C642x
    C64x+
    C674x
    DaVinciTm
    TMS470
    OMAPTm
    F28xx
    c55xx
    C672x
    C641x
    C645x
    DM64x
    DM355
    TMS570
    CortexTm

    www.spectrumdigital.com/.../

    因此,我希望C674x和OMAPL13x可以正常工作。

    如果您使用的是Code Composer Studio v3,则需要从Spectrum Digital网站下载必要的驱动程序。 然后使用cc_setup程序设置调试配置。

    是否需要使用CCSv3? 它非常旧,在最新的Windows版本上无法正常工作。 您可以从以下网址下载最新的7.1 :
    processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

    Spectrum Digital 510的驱动程序包括在安装中。 创建项目或目标配置时,您可以指定使用的是“Spectrum Digital XDS510USB Emulator”。

    此致,
    John