This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCCHXL-F2.8377万S:TMS320F2.8377万S

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578875/ccs-launchxl-f28377s-tms320f28377s

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS 7或CCS 6.2 和LAUNCCHXL-F2.8377万S来测试功能。 我按照TI资源管理器中建议的4个步骤导入和调试演示项目示例,但当我到达4个步骤(调试导入的项目)时,它不起作用。

在“调试”窗口中显示以下消息:“Example_2.8377万SLaunchPad [Code Composer Studio -设备调试]

德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头/C28xx_CPU1 (断开连接:未知)
Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头/CPU1_CLA1 (断开连接:未知)""

并且,在控制台窗口上显示以下消息:“”Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头/C28xx_CPU1:必须先连接Target,然后才能加载程序。”

已正确设置启动板并通过micro-USB连接器供电。 此外,还可以在项目选项中选择包含在启动板上的XDS100V2。

我已验证与正确处理器的连接,然后单击"Test Connection (测试连接)"。 所有测试均成功,并显示以下消息: ""所有值均已正确扫描。

JTAG DR完整性扫描测试已成功。

[结束]""

我尝试了CCS versioon (7和6.2),但什么都没有。  

请帮我解决问题。 我无法测试启动板的功能,以将其整合到我的项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您提到的消息表示内核已断开连接。 启动目标时,您可以突出显示"Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头/C28xx_CPU1 "连接,右键单击该连接并选择"Connect"(连接)。 这样,您就可以转到菜单“运行”-->“加载”-->“加载程序”来加载代码

    我不能准确地解释为什么核心没有自动连接,但这应该能帮助你向前迈进。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且,在控制台窗口中显示以下信息:“Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe/C28xx_CPU1: 必须在加载程序之前连接目标。"

    如果查看调试->自动运行和启动选项->启动选项下的CCS项目属性,是否选中了"调试器启动时连接到目标"选项?

    如果未选中“Connect to the target on debugger startup”(在调试器启动时连接到目标),我认为在启动调试会话时,您将看到错误“Target must be connected before loading program”(必须在加载程序之前连接目标)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我就是这样做的,它很有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这解决了问题。 因此,我不必每次重新启动项目时都连接。