This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:由于gmake错误而无法生成

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579600/ccs-tms320c5535-cannot-build-because-of-gmake-errors

部件号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

我只复制了项目中的文件,但当我尝试生成项目时,我遇到gmake错误。

****构建项目CSL_UART_pollExample的配置调试****

"C:\\TexasInstruments\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
'building file:../usbstk5505_led.c5500
编译器'C5500 "C:\TexasInstruments\\texts\csv6/Ccsv6/\cvrate_file=/include_lp/sc/f_lv/p_lv_p_p_/past_c55_c55_sc/p_l_l_sc/p_l_l_l_lv_c55_sc/f_sc/f_l_l_l_l_/pas -/pas 4.4
-/pas -/pas -/pas -/p_c55_c55_sc/pas 4.4 -/pas -/pas -/p_cv_c55_c55_l_l_l_sc/pas 3.06 -/pas -/pas -/p_sc/p_sc/p_sc/p_c55_sc/p_c55_c



:无法打开源文件66:没有此类文件或目录
gmake:***[usbstk5505_led.obj]错误1
gmake:目标'all'由于错误而未重制。

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至代码编写者论坛。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes,

    您的命令行显示了以下两个相互冲突的选项: --algebraic --ASM_SOURCE=mnemonic

    请查看 此处此处的这些类似线程 ,它们建议根据您的项目删除其中一个或另一个选项。