This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 6.1 ™︎1 C2000十六进制实用程序

Guru**** 2269630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578640/ccs-ccs-6-1-1-c2000-hex-utility

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用内置十六进制实用程序生成十六进制文件,但在获取十六进制文件以使用填充字符和生成正确的文件长度时遇到问题。

我正在尝试使用映像选项,它表示这需要ROM指令。

我过去使用过这些,但我不确定如何/在哪里指定新实用程序中的ROMs指令。

在常规选项中没有指定ROMs指令的位置,我一直在尝试使用可用的选项。 请参阅下文

谢谢

Maury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maury,

    请查看此页面: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hex_Utility_in_CCS#Passing_a_hex_command_file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AartAG,

    谢谢,这回答了我的问题,让它正常工作。

    我在搜索CCS时没有看到该页面。

    我并不总是在浏览器上看到"已应答"按钮,而且这次也没有,所以如果您愿意,您可以将此按钮标记为"已应答"

    Maury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-我正在尝试解决问题