This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TMS570LC4357:最大变量名称长度

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580836/compiler-tms570lc4357-maximum-variable-name-length

部件号:TMS570LC4357

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在尝试计算TMS570 ARM编译器支持的变量名称最大长度(如果有)。我们正在使用代码生成工具,并希望确保不会发生冲突。

根据 C++标准附录B,该值应至少为1024。 TI编译器是否有这种情况?

我们正在使用的版本正是:5.2  v.4 内部版本号1PDDO-KDADEMDK-RTARQ-WAR-ZAZE_V_S.U

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 C++标准附录B,该值应至少为1024。 TI编译器是否有这种情况?[/QUOT]

    是的。  TI编译器对此长度没有任何限制。

    谢谢,此致,

    -George