This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM6472:链接时出错

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580322/ccs-tmdsevm6472-errors-encountered-during-linking

部件号:TMDSEVM6472

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试  使用Code Composer 4为TMDSEVM6472构建DWT (离散波长转换)应用程序  

代码附在下面  

我收到这个错误“链接时遇到的错误”,我不知道如何解决它。我用谷歌搜索了这个问题,当我从类似的情况中看到 它与内存大小有关。是这样吗? 如果“我怎么能解决它?  

e2e.ti.com/.../dwt.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Mariam Triki 说:
    我收到此错误"链接时遇到错误",我不知道如何解决该问题[/QUOT]

    这是一条一般错误消息,可能表示任何类型的链接程序错误。 它通常附带另一个更具体的错误消息。 请在控制台中提供所有生成消息。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此处是控制台消息  

    我认为问题在于编译器。

    我对C不是很好。实际上我是一个新手,所以我是否必须更改报告为警告的说明?  

    谢谢,此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一个屏幕截图有警告,这不是关键问题。 关键问题是最后一个屏幕截图中的错误。 项目中没有main()函数,因此出现错误。