This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:在哪里可以找到用于对2.8335万内部闪存进行编程的链接器文件? 无法找到2.8335万_FLASH_lnk.cmd的示例

Guru**** 1949000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580794/ccs-tms320f28335-where-to-find-linker-file-to-program-28335-internal-flash-can-t-find-example-of-28335_flash_lnk-cmd

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在寻找一个链接器文件示例,将代码放入2.8335万的内部闪存中。 我找到了RAM_LNK文件示例(我已经使用了几个月),但没有一个用于闪存。 我搜索了硬盘的TI区域,但没有任何运气。 如果有需要,我运行CCS 6.1 .3.0.0033万。

感谢您的任何建议,

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lloyd:
    请查看.\ccsv6\css_base\c2000\include中的F2.8335万.cmd文件

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我找错了名字。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。