This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHTXL2-RM57L:LAUNCHTXL2-RM57L

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580558/ccs-launchxl2-rm57l-launchxl2-rm57l

部件号:LAUNCLXL2-RM57L

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

警告#1.0366万-D:自动库构建:16.9 首次使用库“C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_eabi.0.LTS\lib\rtsv7R4_a_be_v3D16_eabi.lib”,因此必须进行构建。  这可能需要几分钟时间。

我的项目在等待很长时间后也没有建设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tarun,

    warning #1.0366万-D:自动库构建:首次使用库"C:16.9 .0.LTS\lib\rtsv7R4_a_be_v3D16_eabi.lib",因此必须进行构建。  这可能需要几分钟时间。[/QUOT]

    是否控制台中显示的最后一条消息和构建从未完成? 或者您是否看到任何构建消息或警告?


    构建RTS可能需要相当长的时间,可能长达10分钟左右,但最终应该会完成

    KI