This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:无法启用时钟或设置配置文件时钟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580526/ccs-tm4c123gh6pm-unable-to-enable-clock-or-set-up-profile-clock

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我需要计算我的程序执行所消耗的时钟周期数,但我无法启用时钟,如下图所示

我也尝试设置配置文件时钟,但我也无法这样做。

有人能告诉我如何启用这些选项吗?或者有其他方法可以计算时钟周期吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能告诉我如何启用这些选项,或者有其他任何方法来计算时钟周期吗?

    Cortex-M设备上的配置文件时钟被禁用,这就是CCS中禁用Run (运行)-> Clock (时钟)-> Enable (启用)选项的原因。

    请参阅 配置计数事件 以了解另一种方法。