This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCStudio:用于C2000系列处理器的6.1 .3.0.0033万 :编译器版本之间的区别是什么?#39? 15.12。2,3,4?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580330/compiler-ccstudio-ccs6-1-3-00033-for-c2000-series-processors-what-s-the-difference-between-the-compiler-revs-15-12-2-3-4

部件号:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在使用CCSE 6.1 .3.0.0033万 并为C2000系列处理器进行组装。 它让我可以选择编译器v.15.12 1,2,3,4。 现在,团队正在使用15.12 Tm2,因为我们都有它,但我们中有几个可以选择更高版本。

是否有不同版本的不同之处列表?

团队通常会在最新版本可用时使用它吗?

我的猜测是,我们都应该使用相同的工具,选择一个版本并坚持使用它。 但是如果更新的版本中有错误修复程序,我不想让我们的项目遇到一个新的编译器可以修复的问题。

任何建议都值得赞赏。

谢谢!

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之,15.12 .x.LTS版本之间的唯一区别是错误修复。  有关详细信息 ,请参阅Wiki文章编译器版本号及其含义。

    谢谢,此致,

    -George