This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何停止生成后出现的"建议"页面。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579508/ccs-how-to-stop-the-advice-page-from-appearing-after-build

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 6.1

在我的项目的属性设置中,在CCS Build -> C2000 Compiler -> Performance Adviser下,我取消选择了“Provide advice on optimizing...”复选框。

但是,在生成后,该窗口仍显示在控制台窗口旁边。

为什么?

谢谢,Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    在我的7.1 安装中,如果我转至菜单并选择Windows ->首选项。 然后单击左侧树中的Code Composer Studio -> Build (构建),我会在右侧看到一个选项,可禁用打开问题并在构建时提供建议视图。 如果您取消选中它应阻止它重新打开。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,John,这似乎已经做到了。 我在项目设置中查看,也有一个选项,但您的选项是魔法。

    在CCSv6中,该复选框标记为“自动显示项目生成的问题和建议视图”

    当我能够解决Eclipse似乎存在的许多问题之一时,总是会让我感觉更好。

    标记。