This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:安装CCS后添加MSP430目标

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580128/ccs-msp430f5529-add-msp430-targets-after-ccs-install

部件号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

我升级到CCS7,安装了许多设备,但我没有MSP430。  我尝试使用In软件工具加载与MSP430相关的软件。  我转至 帮助->安装新软件...然后选择了具有MSP430的所有组件。

安装所有软件大约花了20分钟,然后我重新启动了软件。  我打开了一个新项目,但在“目标”单元中找不到MSP430器件。  我关闭了程序并重新启动了计算机,认为这可能会有帮助。  但仍然无法添加MSP430编译器目标配置库。

是否需要卸载Code Composer?

如何使其工作?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    您需要重新运行CCS的原始安装程序,并为安装目录选择当前安装文件夹。 然后,安装程序将检测现有安装,并允许您添加其他组件,如附加设备支持。 一旦您拥有该基本设备支持,您就可以从CCS中更新它。 但您需要先安装基本设备支持。

    谢谢
    KI