请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6713
工具/软件:TI C/C++编译器
在尝试使用 C6000_memset14编译器获取7.4 库(rts670.lib)函数之一的结构覆盖时,我收到编译器错误,对于以下的memset代码行,“error: expression must be a modifiedlvalue”(错误:表达式必须是可修改的lvalue)
_amem4 (dst1)=填充;dst1 += 8;
请注意,为什么编译器不将其视为内部函数。 我是否需要使用任何特定的编译器选项来将其指定为‘内在函数’?