This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:PRSC模块无法写入路由器寄存器。

Guru**** 2917310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578783/ccs-66ak2e05-prsc-module-failed-to-write-to-a-router-register

部件号:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的CCS版本是v.6.1 .2,几天前,我将一个EMIF示例(ARM)导入到CCS中,成功构建后,调试时出错,它说:

 ARM_A15_1:连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC模块无法写入路由器寄存器。 (仿真软件包6.0 .14.5)  

我使用XDS560v2仿真器连接PC,此错误的含义是什么,我该如何解决? 谢谢!

此致,

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zac,

    以前,所有PRSC错误都与硬件相关,更具体地说,与设备的电源有关。 我建议检查下面的线程(也引用其他线程),以讨论一些可能的根本原因。

    e2e.ti.com/.../52.8629万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔