This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TI C库隐藏链接器内的malloc/minit复杂性

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579449/compiler-ti-c-library-hides-malloc-minit-complexity-within-the-linker

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在查看TI ARM优化C/C++编译器的支持库中的malloc()代码路径。


我研究的一个路径是在编译系统时malloc()如何运行,而没有分配堆(即指定--heap_size=0到链接器)。

如TI汇编器和TI编译器文档中所述,TI连接器:

链接器还会创建一个全局符号__SYSMEM_SIZE,并为其分配一个值,该值等于堆的大小(以字节为单位)。

浏览代码,特别是memory.c中的minit()代码,很明显该代码不能处理__SYSMEM_size的0。  如果__SYSMEM_SIZE为0,则调用malloc()会损坏内存。

但是,编译链_iS_正在尝试处理这种情况。  链接程序似乎强制最小大小为8。  如果指定--heap_size=0 (或者,大概--heap_size=7),TI链接程序将实际生成一个8字节的.sysmem段,并将__SYSMEM_SIZE设置为8。

我会而且我也会争辩说,这种在链接器内实现部分C库功能的方法不是完全的责任分离。  

我单独认为,将部分功能放在链接器中会隐藏功能;能够查看C库源代码对我们非常有价值,但链接器更不透明。

最后,我认为这种行为令人困惑。  我本来希望能够写我自己的代码,可以对照0检查__SYSMEM_SIZE,以确定是否有任何堆编译到固件中。  不得不用8 (或可能的其他体系结构相关值)来写此检查将是一个令人惊讶的结果。

我想请求更新memory. c代码以显式处理__SYSMEM_size为0,链接程序也相应地进行了更新。

如果此请求未获批准,我希望请求相应地将此链接器行为记录在minit()源代码本身以及TI手册中。

--谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在尝试使用--heap_size=0时启动了三个不同的线程,尽管它们与malloc函数的问题有关。  我在SDOWP系统中提交了一个条目,以解决所有这些问题。  ID是 CodeGen-2112。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。  该条目并不表示malloc函数中存在错误。  相反,它请求进行更改,以便在处理--heap_size=0的情况时使实现更可靠和更清楚。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您跟进我的问题。

    我理解这三个问题是相互关联的,如果您能更轻松地将它们组合到一个追踪编号下,那就足够公平了。

    不过,简单地说,在处理malloc()时有一个错误,它确实在合理的使用情况下破坏了内存。

    虽然我的偏好当然是处理我所有三个不同(但相关)的问题, 如果内存损坏错误在您的系统中被标记为增强功能而不是缺陷,因此长时间未修复,那将是一种耻辱。

    此外,还有一个部分可能不清楚我在链接时确认没有使用堆的请求:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/compiler/f/343/t/57.9456万

    此请求是_NOT,用于在链接时检查堆大小是否已指定为0。  此请求允许在存在任何代码可能试图使用堆时阻止代码链接。  (因此,即使指定了大于0的堆大小,我也会期望它无法编译。)  同样,这是Keil ARM工具链提供的一种功能。

    --谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请放心,我将向编译器开发团队报告您的所有问题。  尽管存在各种增强功能和错误,但我仍然认为,一次展示所有这些功能是合理的。

    为公平起见,我应该指出你的处境中的一个缺点。  在确定优先级时,我们(主要)考虑两个因素:实施的简便性和受益的客户数量。  理想的功能可以在一天内实现,并使我们的所有客户受益。  您的请求在这两方面都有问题。  它们的实施并不容易,而且请求这些更改的客户数量很少。

    谢谢,此致,

    -George