This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:DSS脚本-正在设置活动版本配置?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579495/ccs-dss-scripting---setting-active-build-configuration

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我通过脚本控制台在CCS中相当多地使用DSS脚本功能,并且想知道是否可以使用脚本设置活动版本配置?  例如,我使用命令buildProject("> projectname")生成项目。  但我需要能够在脚本中为该项目设置各种配置,然后再运行该命令,即调试,发布等

请告知:

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    您可以使用命令setActiveBuildConfig。 它采用两个参数,第一个是项目名称,第二个是要将项目设置为的生成配置。

    请注意,有一个已知问题是有害的。 需要指定的配置名称是显示在GUI菜单中的名称:

    在上例中,如果要使用命令将活动配置更改为“释放”,则还需要指定前面的数字,即“2释放”。 这很麻烦,我会提交一个错误来修复此问题。 但同时,您需要该号码。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考-请注意,DSS严格用于自动调试器。 它没有用于项目配置的API。 脚本控制台支持DSS和GUI命令的混合。 它们是独立的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KI成功了,谢谢。 注意到DSS和脚本控制台之间的区别。

    罗伯特