This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS7可以##39;无法连接到Delfino TMS320F2.8335万实验板套件- XDS100v1

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579188/ccs-tms320f28335-ccs7-can-t-connect-to-delfino-tms320f28335-experimenter-kit---xds100v1

部件号:TMS320F2.8335万
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

CCS无法连接 到TMS320F2.8335万实验板套件。

我安装了最新 的controlSUITE v 3.4 4和CCSv 7.1 .0.0.0014万。

我以前使用过此套件很多次,我刚刚使用了一台新计算机并安装了最新版本。 我已完全重新安装controlSUITE和CCS,但没有结果。

测试连接时出现错误消息:

[开始:德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头_0]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\Thiagi\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-151'(0xffffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。

解释如下:
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。

[结束:Texas Instruments XDS100v1 USB调试探头_0]