This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无效的板指定错误

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650EM-7ID-RD, CC2650, CC2650STK, CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579682/invalid-board-specified-error

主题中讨论的其他部件:CC2650EM-7ID-RDCC2650CC2650STKCC2650RCCC1310CC1350CC1350STK

大家好。

我有一个项目出现了这个错误。
#35#ERROR指令:"***ERROR***指定的板无效! 请访问board.h了解选项。"   board.c C/C++ problem

该项目已编程为在我的CC2650EM-7ID-RD中工作,项目属性定义为cc2650F128,所有3个.xxproject文件中仅提及cc2650。

该错误指向一个board.c文件,该文件询问是否定义了2650主板,1310或1350。 它将返回错误,就好像没有定义它们一样(代码如下)。

这种不同的主板配置可以在哪里?

您知道如何解决此错误吗?

 

谢谢!

 

在board.c中

 

#IF已定义(CC2650DK_7ID)||已定义(CC2650DK_5xD)||已定义(CC2650DK_4XS)

   #include "./cc2650em/cc2650em_board.c"</s>2650

#Elif定义(CC2650STK)

   #include "./cc2650st/cc2650st_board.c"</s>2650

#Elif定义(CC2650RC)

   #include "./cc2650rc/cc2650rc_board.c"</s>2650

#Elif定义(CC2650_LAUNCXL)

   #include "./cc2650lp/cc2650lp_board.c"</s>2650

#Elif已定义(BOOSTXL_CC2650MA)

   #include "./cc2650bp/cc2650bp_board.c"</s>2650

#Elif Defined (CC1310DK_7xD)|| Defined (CC1310DK_5xD)|| Defined (CC1310DK_4xD)

   #include "./cc1310em/cc1310em_board.c"</s>1310

#Elif已定义(CC1310_LAUNCXL)

   #include "./cc1310lp/cc1310lp_board.c"</s>1310

#Elif定义(CC1350_LAUNCXL)

   #include "./cc1350lp/cc1350lp_board.c"</s>1350

#Elif定义(CC1350STK)

   #include "./cc1350st/cc1350st_board.c"</s>1350

#Elif已定义(USE_FPGA)

   #include "./cc2650fpga/cc2650fpga_board.c"</s>2650

#else //未知板

   #ERROR "***ERROR***指定的板无效! 有关选项,请访问board.h。"

#endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rui:
    我猜您需要在预定义名称列表(-D)下定义CC2650DK_7ID。 这似乎是与您的目标最接近的匹配项

    谢谢
    KI