请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我不确定这是否在以后的版本中得到了修复,但我发现了一个令人烦恼的错误,即如果在指定的输出路径中有一个空格,则转换似乎已完成,但没有输出文件。
我确实引用了整个路径,因此应该可以正常工作。
如果无法写入文件,则至少应该出现错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我不确定这是否在以后的版本中得到了修复,但我发现了一个令人烦恼的错误,即如果在指定的输出路径中有一个空格,则转换似乎已完成,但没有输出文件。
我确实引用了整个路径,因此应该可以正常工作。
如果无法写入文件,则至少应该出现错误。
很遗憾,我无法再现此行为。 我需要更多细节。 让我们从构建日志开始。
我假定您从CCS中调用hex2000,而不是从命令行调用。 请将项目构建到此故障点。 然后在文件中捕获控制台视图(而不是问题视图),并将其附加到下一篇文章中。 使用图标Copy Build Log (复制构建日志)创建文本文件。 因此,论坛将接受它,请使用文件扩展名.txt。
谢谢,此致,
-George