This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:请求在链接时确认未使用堆的能力

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579456/compiler-request-ability-to-confirm-at-link-time-that-no-heap-is-being-used

工具/软件:TI C/C++编译器

我希望能够在链接时轻松确认固件没有使用堆。

假设我可以在.map文件中搜索是否存在malloc()或.sysmem部分。  我实际上不知道这是否可靠;也许在某些情况下,我们的固件不会调用malloc(),但在这种情况下,malloc()最终可能会编译到固件中?


Keil ARM编译器具有一个功能,如果有任何直接或间接使用堆的调用,则可以使用该功能阻止固件链接。  这是一个有用的功能,我希望在TI ARM编译器中获得类似的支持。

--谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 您对此问题的疑虑,请遵循此类似的主题。

    谢谢,此致,

    -George