工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚开始了解CC2650和CCS,如果已经回答了这个问题,请原谅我。
我在这整个过程中经历了一段可怕的经历。 我正在使用Mac,但我也尝试在Windows 10上解决此问题。
CCS 7.0。 CC2650 LaunchPad。
我从资源管理器开始了项目0。一切都很顺利。
使用资源管理器中的PWM LED示例代码。 我编译,加载,运行和修改了大约十几次代码。
我的冲浪板有一个小的超时时间,但是刷新它让我度过了一段时间。 然后,它会超时,再也不会写入。
我注意到有一个版本7.1 Out,没有区别。 所以我加载了V6的最后一个,没有什么区别。
我抓住了客户的SmartRF06板,第一次尝试使用资源管理器演示程序成功。 第二次尝试,电路板被中断。 相同的超时问题。
所以我回到我的LaunchPad,因为我显然不知道我在做什么。 将所有内容,CCS,主目录中的TI目录和工作空间吹走,重新安装并重新启动计算机。 结果相同。
Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。
Cortex_M3_0:文件加载器:内存写入失败:等待目标停止超时
Cortex_M3_0:GEL:文件:/users/andreichichak/workspace_v6_2/pwmled CC2650_LAUNCXL_TI/Debugg/pwmled_CC2650_LAUNCXL_TI.out:2650:加载失败。
因此,我进入项目属性,常规,验证连接是否正确,然后单击验证...,我将获得:
[开始]
执行以下命令:
%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
/users/andreichak/.ti/ti/1/0/BrdDat testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'libjioxds110.dylib'。
库的构建日期为2017年2月22日。
库的构建时间是'17:01:28'。
库软件包版本为6.0 .579.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x0.0005万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------
扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是带USB接口的XDS110。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置了XDS110功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。
——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------
此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。
值为'-230'(0xffffff1a)。
标题为'C_ERR_PATH_MEAS'。
解释如下:
JTAG IR和DR扫描路径的测量长度无效。
这表示链路延迟或扫描路径中存在错误。
[完]
很抱歉,如果我没有整理工具特定的术语,但它没有指向解决方案。
是否有人知道如何解压这些处理器?
谢谢!
安德烈