This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM642:程序和功能中的CCS安装大小

Guru**** 2554800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578579/ccs-tms320dm642-ccs-installation-size-in-programs-and-features

部件号:TMS320DM642

工具/软件:Code Composer Studio

 为什么Code Composer安装在程序和功能(控制面板)中报告的大小如此之小?

安装目录要大得多。

那么,可见尺寸意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在Windows中计算程序的安装大小一直是一个不完善的科学,有很多错误空间:
    answers.microsoft.com/.../5ef1b7dd-3e34-4c45-bced-852e5c3.6697万f
    blogs.msdn.microsoft.com/.../

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,至少第二个链接似乎表明有对策来取代窗口猜测
    有自己更好的猜测(EstimatedSize注册表属性)。

    一个很好的估计是所有文件大小的总和。
    一个更好的磁盘上所有大小的总和。
    ...

    窗口报告的大小相当适中。
    让Code Composer再次变得更好:)
    (抱歉,无法抗拒)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚发现存在EstimatedSize属性,例如in
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Code Composer Studio 6.2 \0 6.2 .0.0.0048万
    但这是错的,谁对这个CCS设置或windows的"智能"负责。

    不管怎样,您可以使用regedit对其进行操作,并在程序和功能中查看效果。

    因此,CCS安装程序可能会在安装和更新过程中提供正确的或更好的值。

    看起来应该以KB为单位指定大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于当前安装程序的工作方式,它比看起来要复杂一些。 主安装程序会调用数十个较小的安装程序,其中运行的安装程序取决于所选的安装选项。 此外,其中一些安装程序会将自己的条目添加到列表中(TI仿真器等)。 无论如何,我们需要提供更好的估计,或根本不提供,以避免混淆。 我为此提交了一个错误,跟踪ID:CCDSK-2565

    谢谢

    KI