This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123AE6PM:TM4C123AE6PM

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578960/ccs-tm4c123ae6pm-tm4c123ae6pm

部件号:TM4C123AE6PM
主题中讨论的其他部件:DK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我有一个带有TM4C123A控制器的定制开发板,我通过DK-TM4C129X进行调试。 当我启动程序时,调试器在 main()的开头停止,但我不能放置断点。

双击侧栏,将出现一个删除断点,调试器不会停止在该处。

有人能帮我吗?我错过了什么?

此致,

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norbert,
    是否可以在编辑器中设置断点并打开断点视图的情况下发送CCS屏幕截图? 另外,您使用的是哪种CCS版本?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CCS版本是:6.2 .0.0.005万 下面是屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请禁用我在下面的屏幕截图中以粉色/红色突出显示的按钮(在断点视图中):

    该按钮用于忽略所有设置的断点。

    谢谢

    KI