工具/软件:Code Composer Studio
今天早上,我在Win 10桌面上运行7.0 的很好,当更新完成时,我继续进行并安装了它,现在我无法再将代码发送到我的Msp432 LaunchPad (我尝试了几个不同的LaunchPad来确认这不是硬件问题,并尝试了几个不同的小程序来确认它不是软件问题)。 我遇到了几个似乎与连接相关的不同错误(有关驱动程序不兼容的信息-参考最新的6.0 .579.0 XDS110资料),并尝试重置msp432, 重新刷新firmware.bin文件,我甚至刚刚更新到7.1 ,希望有所改进...但唉,没有 我假设我的问题与3月1日的XDS110更新有关,但我不清楚我需要做什么...回滚XDS110似乎不是一个好主意和/或可能的做法。 如果我执行视图->目标配置...启用隐藏的核心... 内容, 我可以连接并运行出厂重置凝胶文件...但它似乎没有实际执行任何操作,它在控制台中显示的内容似乎指示了重置工作,但没有任何变化...因此它并不是一个连接问题...
到目前为止,我没有看到任何显示的"错误",但CCS在 加载阶段停机非常严重,我不得不将其杀死才能退出。 取消不起作用。
弹出对话框显示 .test: 0 of 3.4296万 at 0x0
右下角显示正在加载程序0 % ,并且有一个小进度条,可来回滚动...使其看起来像是活动的...但似乎不是。 它通常会在5-10秒内闪烁代码...我让它运行10-15分钟...我会尝试让它通宵运行,只是为了乐趣...
详细的控制台输出如下所示:
Cortex_M4_0:Gel输出:内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:Gel输出:停止看门狗计时器
Cortex_M4_0:警告 :在MSP432P401R上,当器件处于低功耗模式时,调试器无法检测到遇到断点。
在调试过程中单击暂停按钮,检查设备是否处于断点处。
Cortex_M4_0:闪存编程器:启用详细输出
Cortex_M4_0:闪存编程器:3.0 版本。0.2
Cortex_M4_0:闪存编程器:硬重置
Cortex_M4_0:闪存编程器:清除PCMCTL LOCKLPM5和PCMBKUP位
Cortex_M4_0:闪存编程器:启用所有SRAM单元
Cortex_M4_0:写入闪存@地址0x0万长度0x0.0007万ff0
Cortex_M4_0:闪存编程器:正在将RAM加载器上载到设备
Cortex_M4_0:闪存编程器:设备初始化完成
Cortex_M4_0:闪存编程器:擦除主内存
Cortex_M4_0:闪存编程器:批量擦除已完成
Cortex_M4_0:闪存编程器:正在将3.2752万字节写入闪存0x0万
有人有什么想法吗?
Thx。
JRD