This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:在.cfg文件中,大纲不可用。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578842/ccs-launchxl-cc2650-in-cfg-file-outline-is-not-available

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试创建信号量,但 无法访问信号量实例设置。

我得到了这个。 "大纲不可用"

问题是什么?

此致,

Mayer Tamás

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayer:

    右键单击flash_debug.cfg,然后选择"Open with -> XGConf"(打开方式-> XGConf)。

    - kel