This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:最小项目示例不工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578801/ccs-launchxl-cc1350-minimal-project-example-not-working

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

各位同事,您好!

我正在尝试学习使用SimpleLink CC1350设备。 我有启动板并创建了一个包含CCS的最小示例项目。 此项目应以指定的速率闪烁板中的LED。

但是,当我尝试运行它时,我遇到了错误。

请参阅生成日志:

****生成配置调试项目接收器****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
'生成文件:./empty_min.cfg '
'调用:XDCtools'
c:/ti/tirex-content/xdctools_3_32_00_06_core/xs"-xdcpath="C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_2_21_00_ccc_packages;C:ti.platforms.simplelink:CC1350F128 15.12 15.12 /ti_cc_cc_k_2_cc_c_  
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
正在生成包configPkg的接口(因为package/package.xdc.inc早于package.xdc)...
正在从package/cfg/empty_min_pem3.cfg配置empty_min.xem3 ...
正在生成自定义ROM库makefile ...
正在开始生成库源...
生成库失败。
gmake:E:/OneDrive"接收器":没有这样的文件或目录
gmake:*** No rule to make target `E:/OneDrive"/“接收器”。  停止。
错误:xdc.cfg.SourceDir:“c:/ti/tirex-content/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xDC/cfg/SourceDir.xs”,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库构建失败:退出状态=2:

js:"c:/ti/tirex-content/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xDC/cfg/Main.xs",第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package/cfg/empty_min_pem3.xdl]错误1
gme.exe:*** Deleting file `package/cfg/empty_min_pem3.xdl'(正在删除文件package/cfg/empty_min_pem3.xdl)
gme.exe:***[package/cfg/empty_min_pem3.xdl]正在删除文件`package/cfg/empty_min_pem3.h'
gme.exe:***[package/cfg/empty_min_pem3.xdl]正在删除文件`package/cfg/empty_min_pem3.c'
js:"c:/ti/tirex-content/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)配置失败;'linker .cmd'已删除。
gmake:***没有生成目标'build-6.94566735亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-6.94566735亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-6.94566735亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

如何解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我发现了这个问题。 它是项目路径中的空格。

    谢谢你。