This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:CCS/MSP430G2553

Guru**** 2534690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578669/ccs-msp430g2553-ccs-msp430g2553

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我最近在 一台windows计算机上安装了CCS版本:7.1 .0.0.0014万。  每次打开 CCStudio时,都会显示以下错误消息:

“CrashReportJob”期间发生内部错误。
对于输入字符串:"

 请告诉我哪些进一步的信息也可能有帮助。

此致,

恩京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Engin,

    您没有包括错误信息的全文,但我怀疑您的问题与 缺少Microsoft运行时库的这一已知问题有关。 请参阅链接中提供的解决方案,并告知我们它是否不能帮助解决问题。