This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCZAD:如何在CCS V7中添加包含路径

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578225/ccs-tm4c129enczad-how-to-add-include-paths-in-ccs-v7

部件号:TM4C129ENCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在论坛上搜索,并搜索有关如何在CCS V7中添加include路径的文档。 我在任何地方都找不到任何说明。 以前版本的CCS (例如V6)有很多示例。但是,我的CCS GUI没有路径编辑窗口,而以前版本的各种示例中都没有如此详细的路径编辑窗口。 在项目属性窗口中,build ARM编译器的所有内容都 是一个标有“标记集摘要”的框,其中包含一个可供编辑的选项。 该框中充满了一些经过编码的字符串,这些字符串似乎用于指定编译器选项并包括(例如 --inlcude_path="C:/...")。 我通过添加(通过“编辑”按钮)--include_path="C:\TI_CCS\tirtos_tivac_2_16_01_14\products\TivaWare_C_Series-Tiv.1.71b",为“丢失”头文件添加了一个包含路径2.1。 已编译的项目。 但是,我想问一下,是否有其他方法允许浏览文件夹,而不是键入上述语法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    假设您使用的是TI ARM编译器,则可以通过如下所示的“包括选项”来执行此操作:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知怎么的,我没有选择"包含选项"-感谢您指出这一点。