This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:构建时出现C++调试库错误。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578374/compiler-cc2650-c-debug-library-error-while-building

部件号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

我安装了CCS 7.1 (以及BLE SDK和SimpleLink Academy)

然后,我导入了PinInterrupt,然后构建了该项目。

当我生成项目时,我遇到了错误。

是否有人知道这意味着什么?我应该怎么做?

Tomer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当编译器在输入中看到非ASCII字符(通常在目录路径中)时,就会发生这种情况。 有关 详细信息,请参阅此论坛主题。

    谢谢,此致,

    -George