This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS110不工作,但XDS100v3工作

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602655/ccs-xds110-not-working-but-xds100v3-works

主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我一直在SmartRF06上使用XDS100V3来调试CC3200硬件,并且工作正常。

但是当我尝试使用刚购买的XDS110时,它在SC_ERR_PATH_BRONK中失败 ,我尝试了所有不同的JTAG/ SWD /cJTAG模式,并将TCLK下降到100kHz

有什么想法吗?


——— [打印主板配置路径名]------------------

/home/g雷 戈/.ti/ti/7/0/BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'libjioxds110.so'。
库的构建日期为'Day 22017'。
库的构建时间是'12:38:03'。
库软件包版本为6.0 .628.1。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x0.0005万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是带USB接口的XDS110。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置了XDS110功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为'C_ERR_PATH_Broken '。

解释如下:
JTAG IR和DR扫描路径不能循环位,它们可能已损坏。
扫描JTAG扫描路径的尝试失败。
目标的JTAG扫描路径似乎已中断
存在卡在一个位置或卡在零位置故障。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否发送XDS100v3和XDS110 .CCXML文件以便我查看它们?

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rafeal
    感谢您的回复

    XDS100V3 CCXML

    <?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
    <configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
    <configuration XML_version="USB" id="Texas Instruments 1.2 100v3调试探头_0">
    <instance XML_version="USB" desc="Texas Instruments XDS100v3 1.2 调试探头_0" href="connections/TIXDS100v3_Dot7_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS100v3调试探头_0" xml="TIXDS100v3_Dot7_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
    <connection XML_version="USB" desc="Texas Instruments XDS100v3 1.2 调试探头_0" id="Texas Instruments XDS100v3调试探头_0">
    <instance XML_version="drivers/tixds100v2icepick_c.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds100v2icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
    Instance XML_version="drivers/tixds100v2cs_dap.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds100v2cs_dap.xml" xmlpath="drivers"/>
    <instance XML_version="cortex" 1.2 href="drivers/tixds100v2cortexM.xml" id="drivers" xml="tixds100v2cortexM.xml" xmlpath="drivers"/>
    <Property type="choicelist" value="0" id="The Converter Usage">
    <Choice Name="绕过它,使用1149.1 ,模拟XDS100v2" value="onates">
    <Property type="choicelist" value="0" id="The Emulator 1149.1 Frequency"/>
    </choice>
    </property>
    <platform XML_version="platform_0"> 1.2
    <instance XML_version="CC3200_0" 1.2 href="devices/CC3200.xml" id="CC3200_0" xml="CC3200.xml" xml="xmlpath="devices"/>
    </platform>

    </configuration>
    </configurations>

    和XDS110

    <?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
    <configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
    <configuration XML_version="USB" id="Texas Instruments XDS110 1.2 调试探头_0">
    <instance XML_version="USB" desc="Texas Instruments XDS110 1.2 Debug Probe_0" href="connections/TIXDS110_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS110调试探头_0" xml="TIXDS110_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
    <connection XML_version="USB" desc="Texas Instruments 1.2 XDS110调试探头_0" id="Texas Instruments XDS110调试探头_0">
    <instance XML_version="drivers/tixds510icepick_c.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds510icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
    <instance XML_version="drivers/tixds510cs_dap.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds510cs_dap.xml" xmlpath="drivers"/>
    <instance XML_version="drivers/tixds510cortexM.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds510cortexM.xml" xmlpath="drivers"/>
    <Property type="choicelist" value="0" id="SWD模式设置"/>
    <platform XML_version="platform_0"> 1.2
    <instance XML_version="CC3200_0" 1.2 href="devices/CC3200.xml" id="CC3200_0" xml="CC3200.xml" xml="xmlpath="devices"/>
    </platform>

    </configuration>
    </configurations>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您发送两个文件的内容。

    我将每个文件的内容复制到.CCXML文件,并使用CCS打开它们-它们的配置是相同的。

    然后,我使用了另一个具有XDS110的启动板,通过"Frankenstein (弗兰肯斯坦)"连接,我可以很好地连接到我的CC3200启动板。  

    在我的情况下,我已将SOP跳线全部拉出以将调试模式设置为4WD,但不需要其他任何操作。  

    有鉴于此,我怀疑XDS110与主板的连接不正确或噪音过大(尽管TCLK上的频率为100kHz)。

    如果您有启动板,是否可以在此硬件上测试XDS110以尝试隔离所有变量?  

    此致,

    拉斐尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    我们也遇到了类似的问题。 请您看一下吗?
    e2e.ti.com/.../61.4015万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rafael:

    很抱歉重新打开相同的线程,但我遇到了完全相同的问题。 我使用BeagleBone Black,能够使用XDS100v3进行调试,但不能使用XDS110 (在MSP432 Launchpad上)。 我得到的输出如下所示。 我将4个引脚从Launchpad连接到BBB的JTAG连接器,完全按照您所做的那样。 此外,我正在将XDS插头的GND信号连接到JTAG插头上的JTAG GND引脚。

    [开始:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\User\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
       ccs730\0\0\Brd达\testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    图书馆的构建日期为2017年7月21日。
    库的构建时间是'19:36:41'。
    库软件包版本为7.0 .48.0。
    库组件版本为35.35 .0.0。
    控制器不使用可编程FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x0.0005万)。
    控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

    扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
    控制器是带USB接口的XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
    该软件配置了XDS110功能。
    控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的正时。
    控制器无法控制输入引脚上的正时。
    扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffffff17)。
    标题为'C_ERR_PATH_Broken '。

    解释如下:
    JTAG IR和DR扫描路径不能循环位,它们可能已损坏。
    扫描JTAG扫描路径的尝试失败。
    目标的JTAG扫描路径似乎已中断
    存在卡在一个位置或卡在零位置故障。

    [结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

    新版本的Launchpad上是否有任何其他设置,我正在监督/缺失?? 我是否需要固件升级? 我正在使用CCS 7.3。

    此致,

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请对错过此主题表示歉意。

    请检查下面的线程;用户遇到非常类似的问题,并且使用的下拉TRST电阻太强。 也许您可以尝试使用不同的电阻器,看看它是否工作正常?
    e2e.ti.com/.../233.3828万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔