This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA970EVM:需要有关生成消息以从Hercules SPI接口TMS570LC4357ZWT配置PGA970评估板的帮助

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606034/ccs-pga970evm-need-help-generating-messages-to-configure-the-pga970-eval-board-from-hercules-spi-interface-tms570lc4357zwt

部件号:PGA970EVM
主题中讨论的其他部件:PGA970HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我是SPI以及PGA970和Hercules TMS570LC4357ZWT的新手。 我想让Hercules处理器配置PGA970以生成RVDT激励波形,然后通过SPI接口将数据从其ADC读回处理器。 是否有人可以提供代码示例,或者至少说明SPI如何配置PGA970的ADC以启用?

-意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PGA970使用具有3位内存访问控制字,读写位,8位地址和8位数据字的24位SPI协议,其最大SPI速度为1MHz。 TMS570 SPI模块的默认设置为16位。 您需要使用8位数据长度,并启用MCU侧的CS Hold。

    附件是使用HALCOGEN配置SPI的示例

    e2e.ti.com/.../TMS570LC4357_5F00_SPI_5F00_PGA970.zip