This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/RM46L852:带有Ubuntu 16.04 的VirtualBox中的Uniflash无法正常工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602468/linux-rm46l852-uniflash-in-virtualbox-with-ubuntu-16-04-does-not-work

部件号:RM46L852
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Linux

你好:)

我在 Ubuntu 16.04 (VirtualBox中)下使用Uniflash时遇到问题。

不能使用CCS直接刷新任何内容,也不能使用 Uniflash 4.3 或最新 的Uniflash 版本。

我也尝试过loadti,并收到以下错误

***** DSS通用加载器*****

开始时间:13:08:47 GMT+0200 (美国东部标准时间)

正在为指定目标配置调试服务器...
完成
目标:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头
正在连接到目标...
CortexR4:Gel输出:   闪存的内存映射设置@地址0x0
TestEnv.outFiles:.../Debug/test.out
正在加载.../调试/测试。输出
CortexR4:Gel输出:   由于系统重置,闪存@地址0x0的内存映射设置

严重:CortexR4:文件加载器:内存写入失败:在执行wr_PLL.ALG时等待目标停止超时

严重:CortexR4:GEL:文件:.../Debug / test.out:加载失败。

严重:文件:.../Debugg/test.out:加载失败。
严重:加载".../Debug / test.out时出错:文件:.../Debug / test.out:加载失败。
错误代码#4011,.../Debugg/test.out load failed!(错误代码#4011,.../调试/测试.输出加载失败
正在中止!

有人有想法吗??

此致,

马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Malte:

    我将此职位转到我们的CCS论坛,以便我们的工具专家可以提供与Uniflash相关的更有针对性的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否可以附加正在尝试加载到RM46L852目标的"test.out "文件?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好:)

    很抱歉回复太晚了...

    我不得不问它是否可行,但我不在意它取决于*。out文件
    似乎uniflash不能停止目标,然后出现一些输出,如:"gel expression: OnChildRunning()"
    有趣的是USB-UART正在工作...

    我将制作一些不包含任何敏感数据的最小*.out文件如何上传?

    如果有办法让它运行的话,那就太酷了:)

    此致,

    马尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使是带有soley主功能的*.out文件,它仍然无法刷新...而且我尝试了VMware虚拟机,但没有成功!!
    因此,我确实怀疑这是TI的一些特定问题