This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSK3358:实验室中的CCS安装说明不起作用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606346/ccs-tmdssk3358-ccs-install-instructions-in-lab-do-not-work

部件号:TMDSK3358
主题中讨论的其他部件: CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

TMDSSK3358 AM335x入门套件在LUUX中启动和运行是否有有效的教程?

我已经尝试过lab1A说明,但它们在许多方面都是错误的。

我使用的Ubuntu 16.04 LTS被指定为支持的版本之一。

我在这里:

20.将桌面快捷方式更改为自定义脚本
右键单击快捷方式,然后选择属性
更改“command:”
发件人:/home/user/ti/ccsv6/eclipse/CCStudio
收至:/home/user/ti/ccsv6/eclipse/my_ccstudio.sh
21.创建“myccstudio.sh”启动脚本
# gedit /home/user/ti/ccsv6/eclipse/my_ccstudio.sh
输入以下内容:
export path=/home/user/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-gnueabihf-2013-03- 4.7
2013.0313万_linux/bin:$path
/home/user/ti/ccsv6/eclipse/CCStudio

很抱歉,此接口的格式很蹩脚,似乎很蹩脚。

因此目录是错误的,不确定它们应该是什么...

我也不知道这是什么或者它实际位于何处:

export path=/home/user/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-gnueabihf-2013-03- 4.7
2013.0313万_linux/bin:$path

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是实验:
    processors.wiki.ti.com/.../Introduction_to_Linux_One-Day_Workshop
    它说Ubuntu 12.04 ,但在与TMDSK3358相关的众多网页中的其他几个位置,它说使用Ubuntu 14或16 LTS版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,在其他位置分发的安装程序版本适用于CCSV6。
    我不知道我现在在哪里找到了它...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试安装了v.v. 6.0 .1.0.004万 ,但没有任何反应,没有安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此,问题源于Ubuntu版本的差异。 Wiki网页上的某些地方显示Ubuntu 16或14 LTS可以正常工作,但我在使用16 LTS时遇到了许多问题。 主要是缺少依赖关系。 我无法解决这些问题。 我现在使用的是12.04 LTS Ubuntu,说明是有效的。 但是Ubuntu社区不再支持12.04 LTS,应该可以,但最好使用较新的Ubuntu版本(和较新的CCS版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在收到此错误。

    主@Ubuntu:~$ wget --no-check-certificate launchpad.net/.../gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7 -2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2.
    -2017年06月29日 14:10:45-- launchpad.net/.../gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7 -2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2.
    正在解析launchpad.net (launchpad.net)... 91.189。89.223 ,91.189。89.222
    正在连接到launchpad.net (launchpad.net)|SSE.SSE| 91.189 :443...已连接。89.223
    HTTP请求已发送,正在等待响应... 404未找到
    2017年06月29日 14:10:46错误404:未找到。


    3.安装Linaro交叉编译器
    ubuntu$ cd /home/user
    ubuntu$ wget --no-check-certificate \
    launchpad.net/.../
    Trunk/gnueabihf- 2013.03 下载/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-
    4.7 -2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还尝试了以下操作:
    主@Ubuntu:~$ wget --no-check-certificate \ launchpad.net/.../gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7 2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2.
    launchpad.net/.../gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7 -2013.03 -2013.0313万_Linux.tar.bz2: 缺少方案。

    出现"Scheme missing."错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人能更有见识地验证以下内容是否是gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-gnueabihf-linux-2013.0313万_linux.tar.bz2的正确替代4.7 ?2013.03

    releases.linaro.org/.../
    gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-nueabihf-linux-2013.0313万_linux.tar.bz2. 4.7 2013.03
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在尝试查找:
    downloads.ti.com/.../
    07.01 00.00 -
    downloads.tar.gz

    我只能在TI.com上找到此信息,但:

    downloads.ti.com/.../
    amsdk-07.0X.amsdk 00.00-downloads.tar.gz

    应该可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以我不得不重新安装Ubuntu,因为SDK的大量代码膨胀。

    现在,我尝试使用labA1_3day_setup.pdf再次设置

    我刚刚意识到步骤21,22,23,24没有任何意义,因为gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-linux-2013-03-20130313_linux<xmt-block0>2013.0313万 4.7 尚未安装。

    21.创建“myccstudio.sh”启动脚本
    # gedit /home/user/ti/ccsv6/eclipse/my_ccstudio.sh
    输入以下内容:
    export path=/home/user/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-gnueabihf-2013-03- 4.7
    2013.0313万_linux/bin:$path
    /home/user/ti/ccsv6/eclipse/CCStudio

    谁制作了本指南? 他们被扔石头了吗? 本指南的工作原理是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弥敦道

    当你在想如何做的时候,那个车间是非常古老的。 它在较旧的软件上运行得很好。 我会将页面标记为这样。 它可能不适用于最新的SDK。

    您正在尝试做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在此处发布了回复:

    e2e.ti.com/.../223.3965万

    副本:

    我正在尝试为此创建Ubuntu虚拟机。我需要的磁盘大小未知(我尝试了20 GB ,但对于SDK + CCS来说太小了)。

    我已使用Ubuntu 12 LTS 32位完成了几次实验设置,但此处设置中的步骤是错误的:
    ----------------------------------
    21.创建“myccstudio.sh”启动脚本
    # gedit /home/user/ti/ccsv6/eclipse/my_ccstudio.sh
    输入以下内容:
    export path=/home/user/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-gnueabihf-2013-03- 4.7
    2013.0313万_linux/bin:$path
    /home/user/ti/ccsv6/eclipse/CCStudio
    ----------------------------------

    但是,目前尚未安装4.7。

    然后,安装程序会说构建SDK,大约需要24小时,并且会占用太多的磁盘空间。

    还有许多链接不再正确。

    是否有更新的指南?

    在某些Linux SDK页面上,它表示可以使用Ubuntu 14或16,但我无法解决存在的依赖性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弥敦道

    另一个线程有一些很好的指针。 我们将尝试用更有用的信息来标记您正在查找的页面,以便人们知道这些页面是旧的。

    正如您在另一个线程中所看到的那样,我们不建议直接使用CCS构建SDK或其主要组件(内核,U-Boot,文件系统等)。 CCS是Linux/U-Boot的一个很好的调试工具,但它并不是最佳的构建方式。

    因此,本指南没有直接的另一个版本。 还有其他指南有望帮助实现相同的目标。

    谢谢!
    Ron先生